欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

告别气动,迎接电动!米思米电动夹爪助力自动化升级

  • 2023.11.25 13:04:49
  • 米思米
  • 1552

随着自动化行业的蓬勃发展,技术的不断革新正引领着产业向更高效、更智能的方向迈进。在这一进程中,电换气已成为不可逆转的趋势,为自动化工业带来了全新的变革。米思米,作为工业自动化领域的领军企业,紧跟时代步伐,积极拥抱这一变革,最新推出了电驱新品——米思米电动夹爪和直线电机模组。这些创新产品不仅代表了米思米在电动化转型上的坚定决心,更为广大客户提供了降本增效、省时省心的优质解决方案。


米思米电动夹爪.png


米思米电动夹爪的核心优势在于其电换气设计理念,这一理念颠覆了传统气动夹爪的复杂结构,实现了夹爪结构的一体化与电气化。相较于传统气动产品,米思米电动夹爪采用了先进的电动系统,将复杂的配件、驱动器、控制系统等高度集成,大大简化了整体结构。这一变革使得终端客户在使用时更加便捷轻松,无需再面对繁琐的设计、选型、采购和组装流程。客户只需根据米思米电动夹爪的型号进行整体选择,即可轻松完成安装调试,无需再进行复杂的气动配管作业。


米思米电动夹爪减少了机构组成部件.png


在降本增效方面,米思米电动夹爪展现出了显著的优势。据米思米社内测算,采用米思米电动夹爪替换气动夹爪后,总体方案的成本最高可降低31%,设计时间最高可节省51%。这一数据背后,是米思米对电动技术的深入研究和精心优化。通过电动技术的应用,米思米成功降低了夹爪的生产成本,并缩短了客户的项目开发和部署周期。此外,在机种切换时,电动夹爪也展现出了灵活性。客户仅需通过切换系统程序即可实现机种切换,无需再调整夹爪和传感器的位置,从而大大减少了待机时间,提升了生产效率。


米思米电动夹爪缩短了设计时间.png


除了降本增效和灵活性之外,米思米电动夹爪还具备多项卓越的性能特点。它支持多点控制和局部张开功能,能够轻松应对各种工件的频繁切换和复杂工况。这意味着在自动化生产线上,电动夹爪能够更加灵活地处理不同形状、不同尺寸的工件,提高了生产线的适应性和灵活性。同时,电动夹爪的速度和夹持力度均可精确控制,有效避免了工件变形、夹伤、掉落等意外情况的发生。这一特点不仅保证了生产过程的稳定性和安全性,还提升了产品的质量和一致性。

 

值得一提的是,米思米在推出电动夹爪的同时,还致力于为客户提供更加完善的配套服务。同时,米思米还将推出针对电动夹爪的配套选型工具,帮助客户更快速地选择合适的夹爪型号,进一步减少选型时间。此外,米思米还将提供丰富的技术信息和支持服务,帮助客户更好地掌握和应用电动夹爪技术,实现生产线的全面升级和优化。


米思米电动夹爪型号.png


米思米电动夹爪以其独特的电换气设计理念、显著的降本增效优势、卓越的性能特点和完善的配套服务,赢得了广大客户的青睐和认可。在未来,米思米将继续秉承创新精神,不断推出更多优质产品和技术解决方案,为自动化工业的发展贡献更多力量。

 

※本文中电动夹爪与传统气动夹爪对比,所示数据均根据米思米同规格气动夹爪及其配件为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

※电动夹爪货品不含夹指

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities